我们今天能为您提供什么帮助?

NSX MIC5,6-M系列脱扣单元的电动机堵转保护加SDTAM与不加SDTAM有什么区别?

问题描述:
NSX MIC5,6-M系列脱扣单元的电动机堵转保护加SDTAM与不加SDTAM有什么区别?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

A:电动机运行至正常状态,堵转功能启动;
B:电动机出现过载电流,电流超过Ijam设定值,电动机堵转保护延时tjam之后启动;
C:在不带SDTAM的情况下,断路器在tjam延时结束之后脱扣;在带STAM的情况下,在tjam延时结束前400ms,SDTAM模块通过OUT2输出命令接触器分闸,通过OUT1输出发送故障信号。
D:在不带SDTAM的情况下,电机冷却且在断路器闭合之后恢复运行;在带有SDTAM的情况下,接触器延时之后电动机冷却,恢复运行
。(SDTAM可以调整设定为OFF位置,这时只能手动恢复运行,或者调整旋钮设置延时时间1~15分钟后自行恢复)
如下图所示:
1.PNG

2.PNG 3.PNG