我们今天能为您提供什么帮助?

NSX电子脱扣单元是单相电流达到激活值还是三相和达到激活值时,ready指示灯可以正常指示?预报警和报警呢?

问题描述:
NSX电子脱扣单元是单相电流达到激活值还是三相和达到激活值时,ready指示灯可以正常指示?预报警和报警呢?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

在所有相电流以及中性线电流的总和超过指示灯的激活值的时候,ready准备就绪指示灯就可以正常指示。
对于预报警和报警,只要其中一相的电流分别超过设定值Ir的90%或者105%,预报警(橙色LED)与报警(红色LED)就开始长亮。