我们今天能为您提供什么帮助?

NSX电子脱扣单元的报警分为哪几种?可以通过哪些方式访问报警信息?可以更改吗?哪些报警可以通过SDX输出?代码和优先级如何呢?

问题描述:
NSX电子脱扣单元的报警分为哪几种?可以通过哪些方式访问报警信息?可以更改吗?哪些报警可以通过SDX输出?代码和优先级如何呢?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

分为脱扣报警,故障报警和维护事件报警三种。
可以通过通信与FDM121柜门显示单元访问报警信息。
脱扣和故障报警是固定的,无法更改。对于维护报警参数,可以通过RSU软件在I/O选项里面修改。
报警信息的优先级分为高优先级与中等优先级两种。
不同类型的报警SDX输出,代码与优先级信息如下:
1,脱扣事件报警:
11111111111111111111111111111.PNG

2,故障事件报警:
22222222222222222222222222222.PNG 3,维护事件报警:
333333333333333333333333333.PNG