NSX MIC5,6系列控制单元相不平衡,堵转,低载,长启动保护的动作条件,保护阀值与延时时间设定范围?
相不平衡:
最大不平衡相电流差值/平均相电流 高于相间不平衡保护设定值Iunbal,则延时tunbal之后,断路器跳闸。
Iunbal:按键设定范围:10~40%,步长1%,默认设定值30%,精度+/-10%。
Tunbal:电机启动时为0.7s,无法调节;电机正常运行时为1~10s可调,步长1s,默认设定值4s。
堵转:
电动机平均电流超过堵转阀值Ijam,则堵转保护会在tjam延时后让断路器保护脱扣。(默认情况下,堵转保护被关闭,在设定参数后,堵转才被启动。电机启动时堵转保护关闭,在正常运行后启动。)
Ijam:设定按键范围:1~8Ir,默认被关闭为OFF,精度+/-10%。
Tjam:延时设定范围:1~30s,步长1s,默认延时时间5s。
低载:
如果最小相电流低于Iund,则延时tund之后让断路器保护脱扣。(默认情况下,低载保护被关闭,在设定参数后,低载在电机启动和正常运行时才被启动。)
Iund:设定范围:0.3~0.9Ir,步长0.01Ir,默认设置为OFF关闭,精度+/-10%。
Tund:延时时间设置:1~200s,步长1s,默认10s。
长启动:
在电机平均电流大于10%Ir,长启动开始计时,在tlong之后电流大于Ilong,则长启动保护断路器跳闸,如果电流在tlong之前就降到Ilong之下,则长启动不动作。(默认情况下,长启动保护被关闭,在设定参数后,长启动在电机启动时才被启动,在电机正常运行时关闭)
Ilong:设定范围1~8Ir,步长0.1Ir,默认OFF关闭,精度+/-10%。
Tlong:设定范围1~200s,步长1s,默认10s。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。