我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX MIC5,6系列控制单元测量量的报警激活条件及延时管理?
问题描述:
NSX MIC5,6系列控制单元测量量的报警激活条件及延时管理?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

对于每个测量参数,报警激活条件可以有测量类型确定,分为三种:越线报警,低限报警及同线报警,可以由RSU软件预先设定。
1,越线报警:测量参数正向超过设定阀值时,在延时后动作,在测量参数回到返回阀值后,在延时后报警返回:
2,低限报警:测量参数反向低于设定阀值时,在延时后动作,在测量参数回到返回阀值后,在延时后报警返回:
3,同线报警:测量参数等于设定阀值时,报警动作,测量参数不等于设定阀值时,报警返回。
对于动作阀值与返回阀值,延时计数器的动作原理:
达到激活条件,延时计数器开始计算延时;如果不满足激活条件,延时计数器计数将减少,如果再次达到动作条件,动作延时计数器重新计算累积延时,延时计数器计数继续增加,达到动作激活阀值之后,报警动作。