怎么理解SDTAM的接线图和动作原理?
问题描述:
怎么理解SDTAM的接线图和动作原理?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
SD1,SD3为电源输入,SD3通过一个复位按钮接到电源正,SD1接到电源负。
SD2为故障信号输出,通过指示灯接到电源正。
SD4为接触器控制输出节点,通过接触器线圈KA1接到电源正。
右边为电动机回路。
如图所示:
在长延时保护,相不平衡/缺相保护,堵转,低载,长启动保护激活的情况下,在保护使得断路器脱扣前400ms,接触器打开。
以长延时保护为例:
正常情况下,KA1,KM1线圈得电,SDT不亮,电机回路接通。
在发生过载的情况下,在断路器脱扣命令发出前400ms,SDT过载指示灯亮,KA1失电,使得KA1触点断开,使得电机回路断开,使得KM1失电。电机停转。在手动或者自动延时复位之后,SDT指示灯不亮了。KA1重新得电,使得KA1触点闭合。之后再闭合电机回路的闭合命令按钮,回路接通时KM1重新得电,使得KM1触点闭合,而电机回路自锁保持接通。如图所示:
是否有帮助?