NSX MIC5/6的脱扣器上显示Err和Stop分别是什么含义?
问题描述:
NSX MIC5/6的脱扣器上显示Err和Stop分别是什么含义?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
液晶显示屏显示"Err”,说明脱扣器发生内部故障,但未导致断路器脱扣,不影响其保护功能,此时"Err"屏幕为主屏幕,可以通过"mode"键访问测量值和设定值。建议在下次维修时更换脱扣器。
液晶显示屏显示"Stop",有两种情况:
第一种情况,脱扣器发生严重内部故障,此时断路器脱扣且无法闭合。此时"Stop"屏幕成为主屏幕,无法访问测量值和设定值。建议立即更换脱扣器。
第二种情况,NSX MIC5/6 3P断路器可以通过ENCT实现中性线保护,如果控制器开启了中性线保护但是并没有将ENCT接到脱扣单元上,屏幕也会显示"Stop",并不一定是控制 单元内部出现故障造成的。此时需要将ENCT链接至脱扣单元上,重新启动电源即可恢复。如果客户并未购买ENCT,则需要将T1,T2短接,重新启动电 源,将中性线保护设置成无保护即可恢复。
是否有帮助?