我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX预分预合触点的功能和安装是怎样的?
问题描述:
NSX预分预合触点的功能和安装是怎样的?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX的预分触点(CAO)和预合触点(CAF)是安装于手柄上的辅助触点。CAO可以在断路器手柄开始断开操作后,完全断开前输出信号;CAF可以在断路器开始闭合操作后,完全闭合前输出信号。功能示例:
A.将CAO串接接触器控制回路,可以在断路器断开前提前切除一些回路;
B.将CAF串接MN线圈,可以在断路器合闸前给MN线圈供电,防止因忘记给MN线圈供电而无法合闸。
直接旋转手柄和延伸旋转手柄均可安装预分预合触点,且最多1CAO+1CAF。安装图如下:
CAF
预合触点安装图.jpg
CAO
预分触点安装图.jpg
从上图的电气图可以看出,CAF是2NO,CAO是1NO/1NC。
NSX100-630的CAF触点订货号是LV429346;NSX100-250的CAO触点订货号是LV429345,NSX400-630的CAO触点订货号是LV432605。每个订货号都只包含一个触点。
CAO+CAF安装后示意图:
预分预合触点安装后示意图.jpg