我们今天能为您提供什么帮助?

NSX塑壳断路器的配置和维护模块(TRV00911)上的按钮有什么作用?

问题描述:
NSX塑壳断路器的配置和维护模块(TRV00911)上的按钮有什么作用?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX配置和维护模块上有三个带指示灯的按钮,分别为:

1.带红色确认LED指示灯的电气脱扣测试按钮;

2.带黄色确认LED指示灯的热记忆功能限制按钮;

3.带黄色确认LED指示灯的接地故障保护限制按钮。

将配置和维护模块与Micrologic脱扣单元测试孔相连后,按下测试按钮,可以进行断路器的脱扣测试、热记忆限制/解除限制、接地故障保护和热记忆限制/解除限制,限制时间为15分钟。
图像1.jpg

图像2.jpg