我们今天能为您提供什么帮助?

NSX断路器Micrologic 5/6系列控制单元可以单独更换显示屏吗?

问题描述:
NSX断路器Micrologic 5/6系列控制单元可以单独更换显示屏吗?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

可以,如果只是显示屏坏了,可以单换显示屏,不需要更换整个控制单元。显示屏订货号如下所示:

显示屏订货号

适用的控制单元类型

LV429483

Micrologic 5.2A

Micrologic 5.2E

Micrologic 5.3A

Micrologic 5.3E

LV429484

Micrologic 6.2A

Micrologic 6.2E

Micrologic 6.3A

Micrologic 6.3E

LV429486

Micrologic 6.2E-M

Micrologic 6.3E-M