我们今天能为您提供什么帮助?

NSX NA DC PV 光伏专用直流负荷开关的基架包含哪些附件?

问题描述:
NSX NA DC PV 光伏专用直流负荷开关的基架包含哪些附件?

所属产品线:
Compact NSX DC 塑壳断路器

解决方法:

基架包含:

散热器 2个(LV438966)工具包

板前连接 顶部(33612)底部(33613)

相间隔板3个(33636)工具包

其他附件型号与直流产品通用,可以参考直流专用系列样本订货号.