我们今天能为您提供什么帮助?

NSX何时需要24V DC电源?

问题描述:
NSX何时需要24V DC电源?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:
  1. 选用通信套装方案时需要24V DC电源。因为套装方案中的FDM121和Modbus通信模块都需要24V DC电源。

  2. Micrologic 5/6需要可靠显示故障和故障电流值。

  3. Micrologic 5/6使用所有MIC的功能(例:低负载时的测量)。

  4. Micrologic 5/6在断路器断开时修改定值。