FA337315
FA337315
我们今天能为您提供什么帮助?
配置了带通讯功能电动操作机构和BSCM模块的NSX断路器,BSCM能记录电动操作机构能够闭合的最大次数吗?
问题描述:
配置了带通讯功能电动操作机构和BSCM模块的NSX断路器,BSCM能记录电动操作机构能够闭合的最大次数吗?
所属产品线:
Compact NSX
解决方法:
BSCM模块能记录电动操作机构能够闭合的最大次数 ,但是也有上限,具体情况如下:
首次发布日期:
2018/1/11
修订日期:
2020/7/16
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ComPacT NSX
探索更多
范围:
ComPacT NSX