我们今天能为您提供什么帮助?

NSX脱扣器上的Ready LED指示灯标识的电流值分别是多少?

问题描述:
NSX脱扣器上的Ready LED指示灯标识的电流值分别是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX脱扣器上的Ready LED指示灯标识的电流值分别是:

保护类型

脱扣单元类型

脱扣单元型号

描述

40A

100A

160A

250A

400A

630A

配电保护

热磁脱扣单元

TM-D

两段保护

电子脱扣单元

Mic2.2

三段保护

15

30

30

30

Mic2.3

三段保护

<span style="FON