问题描述:
MIC5/6脱扣器 3P中出现ENCT复位处理问题?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
关于MIC5/6 3P断路器带中性线保护问题处理如下:
1、可以配ENCT进行中性线保护;
2、如果没有配置ENCT,但是在操作中误设置中性线保护,显示界面会显示 "RESET ?OK ENCT",按下“OK”后会出现“RESET? OK STOP”无法正常复位,需要将"T1/T2"短接后可以复位。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
关于MIC5/6 3P断路器带中性线保护问题处理如下:
1、可以配ENCT进行中性线保护;
2、如果没有配置ENCT,但是在操作中误设置中性线保护,显示界面会显示 "RESET ?OK ENCT",按下“OK”后会出现“RESET? OK STOP”无法正常复位,需要将"T1/T2"短接后可以复位。
是否有帮助?