{}
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
搜索常见问题
FA337329
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX ULP接线附件中电压大于480VAC的接线在什么情况下使用?
问题描述:
NSX ULP接线附件中电压大于480VAC的接线在什么情况下使用?
所属产品线:
Compact NSX
解决方法:
当使用电压等级超过480V AC时,应选此附件。
首次发布日期:
2018/1/11
修订日期:
2020/7/16
是否有帮助?
探索更多
范围:
ComPacT NSX
探索更多
范围:
ComPacT NSX