我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
控制M218 PLC启停的方式有哪些?
问题描述:
控制M218 PLC启停的方式有哪些?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

1、 通过本体上的STOP/RUN开关

2、 通过本体上的输入可用于运行或停止控制器中的程序,I=1 RUN,I=0 STOP

3、 通过PLC_W.q_wPLCControl与PLC_W.q_wuiOpenPLCControl系统变量,

执行该STOP/RUN需添加重新定位表,执行顺序:

STOP:PLC_W.q_wPLCControl 赋值01,PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699

RUN: PLC_W.q_wPLCControl 赋值02,PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699

4、软件控制其启停