我们今天能为您提供什么帮助?

M218 SL1没有连接设备时,指示灯也出现时常闪烁现象,该现象是否正常?

问题描述:
M218 SL1没有连接设备时,指示灯也出现时常闪烁现象,该现象是否正常?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

在串口1未配置成Modbus主站,串口线未连接,或者PLC中没有任何程序,甚至PLC为停止状态时,SL1指示灯也会闪烁。该现象正常,串口1默认为Somachine_Network协议,该协议约定即使没有任何连接,外界没有任何流量时,串口也会主动搜索总线上其他设备,所以指示灯会时常闪烁。