我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M100/M200 系列PLC最多可以支持多少个定时器功能块%TM?

问题描述:
M100/M200 系列PLC最多可以支持多少个定时器功能块%TM?

所属产品线:
Modicon睿易系列 M200可编程控制器

解决方法:

截至EcoStruxure Machine Expert - Basic V1.2软件版本,M100/M200 系列PLC最多可以支持255个定时器功能块%TM,即%TM0~%TM254.