我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine Basic中如何通过系统字%SW33,%SW34修改PLC的IP地址

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

在SoMachine Basic帮助文档中我们可以看到可以通过系统字%SW33~%SW38来修改PLC的IP地址、子网掩码和网关地址。

这里我们已修改IP地址为例,子网掩码和网关地址同样适用!

例如:我们将PLC的IP地址修改为:192.168.10.2

1、由上图可知,IP地址分别存放于%SW33和%SW34中,每个系统字中存放两组IP地址,他们的对应关系是:192=%SW34低位,168=%SW34高位,10=%SW33低位,2=%SW33高位

2、我们赋值到系统字时需要计算一下才能把高低位同时赋进去,计算方法%SW34=168*256+192,%SW33=2*256+10

3、计算完成后我们在SoMachine Basic中编程即可,如下图所示,通过再读取IP地址可以看到,已经将地址修改过来了。