我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine Basic中用ACOS()余弦函数编程时计算出来的值不对可能是什么原因?

问题描述:
SoMachine Basic中用ACOS()余弦函数编程时计算出来的值不对可能是什么原因?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

检查发现客户的ACOS值大于1,导致计算出来的值不准确。

当函数的操作数为无效数时(例如,某一大于 1 的数的余弦值),它将产生一个未定或无限大的结果,并将位 %S18 更改为 1。字 %SW17 指示所检测到的错误的原因。