我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMI与Twido PLC通过Modbus TCP/IP通讯,地址对应正确之外通讯注意事项?
问题描述:
HMI与Twido PLC通过Modbus TCP/IP通讯,地址对应正确之外通讯注意事项?

所属产品线:
Twido

解决方法:

1、在设备配置中的IP地址,应是PLC的地址

2、编址模式为0-based

3、双字顺序为低字优先。