问题描述:
Twido使用SR2MOD03实现SMS功能时,SR2MOD03模块需要使用什么配置软件?所属产品线:
Twido解决方法:
SR2MOD03模块已经被予配置为Twido使用,参数设置如下:
19200 Bauds, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, hardware flow control unknown, DSR=OFF, S0=2 。所以,该模块与Twido PLC使用时,不需要做任何设置。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
SR2MOD03模块已经被予配置为Twido使用,参数设置如下:
19200 Bauds, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, hardware flow control unknown, DSR=OFF, S0=2 。所以,该模块与Twido PLC使用时,不需要做任何设置。
是否有帮助?