问题描述:
ILx的手册中只看到了ILA和ILS可以配合GBX行星齿轮,直流无刷电机ILE的一体化驱动如何配减速机?所属产品线:
Lexium一体化驱动系列解决方法:
ILE的减速机时直接集成在一体化驱动上的。偏心轴的形式出现。该产品的型号的最后一位数字代表了不同的形式和减速比的减速机。如下所示:
0 = 无减速机
直齿轮减速机
1 = 减速比 18:1 (160:9)
2 = 减速比 38:1 (75:2)
3 = 减速比 54:1 (490:9)
4 =减速比 115:1 (3675:32)
蜗轮蜗杆减速机
5 = 减速比 24:1 (525:22)
6 = 减速比 54:1 (1715:32)
7 = 减速比 92:1 (735:5)
8 = 减速比 115:1 (3675:32)
是否有帮助?