所属产品线:
运动控制器; Lexium一体化驱动系列解决方法:

VW3L1R000R30是一端链接ILx一端连接飞线的电缆,一般情况下不要选。而图中的电缆型号是VW3L1T000R30(一端连接ILx一端是带有一个Rj45凹型连接头的电缆)。在连接PC时我们还需要一根USB转RS485(RJ45凸头)的电缆TCSMCNAM3M002P。两个型号一起使用才是完整的编程电缆
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站

VW3L1R000R30是一端链接ILx一端连接飞线的电缆,一般情况下不要选。而图中的电缆型号是VW3L1T000R30(一端连接ILx一端是带有一个Rj45凹型连接头的电缆)。在连接PC时我们还需要一根USB转RS485(RJ45凸头)的电缆TCSMCNAM3M002P。两个型号一起使用才是完整的编程电缆
是否有帮助?