M218通过PLC_W控制时为什么可以控制Stop但无法控制Run?
问题描述:
M218通过PLC_W控制时为什么可以控制Stop但无法控制Run?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
通过PLC_W.q_wPLCControl与PLC_W.q_wuiOpenPLCControl系统变量控制其启停
执行该STOP/RUN需添加重新定位表,执行顺序:
STOP:PLC_W.q_wPLCControl 赋值01,PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699
RUN: PLC_W.q_wPLCControl 赋值02,PLC_W.q_wuiOpenPLCControl 赋值6699
运行情况下可以通过PLC在线赋值,给Stop命令,使PLC处于Stop状态
但当PLC处于Stop状态时,USB编程口处于通信受限制状态,无法通过在线赋值给Run命令,可通过串口(比如说HMI,Modscan等)给Run命令,使其处于Run状态。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。