我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:SoMachine 如何制作编译库?
问题描述:
SoMachine 如何制作编译库。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

本视频过介绍了如何通过SoMachine V4.2如何制作编译库:

1.打开SoMachine central 选择新建项目--新建库;

2.进入Logic builder;

3.创建POU,类型选择为功能块;

4.将项目存为编译库。