我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何设置ATV630变频器监视参数查找和显示器显示参数选择?

问题描述:
如何设置ATV630变频器监视参数查找和显示器显示参数选择。

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

本视频介绍ATV630变频器监视参数的查找和显示器显示参数选择。

ATV630变频器监视参数查找方法:(1)按HOME进入变频器主菜单;(2)滑动触控轮至第4个选项“显示器”;(3)按OK键进入,依次可以看到监视参数4.1至4.12参数组。

显示器参数选择的操作方法:按4号功能键打开,进入“显示类型”,依次可以看到显示类型,当需要“列表显示”时,快速滑动触轮控至“列表显示”按ok键确认。按2号功能键进入“显示器”栏,滑动触轮控选择需要显示的参数,按ok键确认。