Video:如何使用ATV630变频器的预设速度(多段速)功能?
问题描述:
如何使用ATV630变频器的预设速度(多段速)功能。所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器解决方法:
本视频介绍了ATV630变频器预设速度功能。
首先说明了预设速度的数量与所需的数字输入个数的关系,然后以3个数字输入、8个预设速度为例讲解了设置方法。进入“预设速度”子菜单,“2预设频率分配”设置为DI3,“4个预设频率分配”设置为DI4,“8个预设频率分配”设置为DI5,菜单中接下来我们可以看到“预设速度2”到“预设速度8”的默认值,可以根据需要修改为所需频率。并解释了数字输入不同状态组合所对应的速度值。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。