我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何解决ATV630变频器报电机缺相的故障?

问题描述:
如何解决ATV630变频器报电机缺相的故障。

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV630变频器接小功率电机或没接电机起动时报OPF2电机缺三相故障的解决方法。客户在刚开始调试ATV630变频器时经常会出现报OPF2电机缺三相故障的情形,此时需要将输出缺相检测功能关闭,操作方法是:在“5.6 错误警告处理”菜单,找到“输出缺相”子菜单,第一个参数“输出缺相分配”,改为“功能未激活”,此时该变频器将忽略输出缺相的检测。