我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何设置ATV630变频器Modbus通讯参数?

问题描述:
如何设置ATV630变频器Modbus通讯参数。

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV630变频器Modbus通讯相关参数的设置。讲解了“6 通信”菜单中“Modbus 地址”、“Modbus 波特率”、“Modbus 格式”及“Modbus 超时”参数的设置要求。通讯参数设置后,变频器需要断电再重新上电才能生效。