我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV630变频器如何恢复出厂设置?

问题描述:
ATV630变频器如何恢复出厂设置?

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV630变频器恢复出厂设置的操作。进入“7.2 出厂设置”菜单,“参数组列表”选择“全部”,点击“ESC”退回上一级,即“参数组列表”参数,翻到下一个参数“回出厂设置”,点击OK按键,阅读并确认警告信息后,再次点击OK键,即可将全部参数恢复为出厂设置。