我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:PM8000面板显示介绍。
问题描述:
PM8000面板显示介绍。

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

本视频将介绍PM8000仪表的面板显示界面。在默认界面下按主页按钮,则进入了仪表的主界面。

第一项为“概要”选项,即为开机默认显示界面;

第二项是“报警”,此菜单下有2个字菜单,分别为“激活报警”和“历史报警”,通过按动导航按钮对应的上下按键及确认按键,可查看相关报警;

第三项是“基本读数”。