Video:PM8000面板设置介绍?
问题描述:
PM8000面板设置介绍。所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表解决方法:
本视频将介绍PM8000仪表的面板设置。在仪表显示页面,按主页按钮,主界面的最后一个菜单即为“设置菜单”。
1. 基本参数设置(可拖至视频00:16直接观看)
2. 通信设置(可拖至视频01:13直接观看)
3. 显示设置(可拖至视频02:00直接观看)
4. 日期/时间/时钟设置(可拖至视频02:23直接观看)
5. 报警设置(可拖至视频02:23直接观看)
6. 语言设置(可拖至视频02:32直接观看)
7. 使用时间设置(可拖至视频02:48直接观看)
8. 复位(可拖至视频02:58直接观看)
9. 密码设置(可拖至视频03:09直接观看)
是否有帮助?