我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:PM8000仪表通讯功能介绍。
问题描述:
PM8000仪表通讯功能介绍。

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

本视频将介绍PM8000仪表的通讯。PM8000仪表可以实现多种通讯协议的通讯,例如Modbus、ION、IEC61850,硬件方面也可以通过Ethernet和RS-485进行接线。

本视频将举例介绍RS-485端口,Modbus通讯。