我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:PM8000测量仪网页介绍?
问题描述:
PM8000测量仪网页介绍。

所属产品线:
PM8000系列电能质量仪表

解决方法:

本视频将介绍PM8000仪表的测量仪网页。测量仪的以太网连接允许您访问测量仪,使您能够使用网页浏览器来查看数据,并执行趋势和预测以及某些基本配置任务。您也可以通过测量仪网页来查看标准类型的文件并为测量仪创建自定网页。