我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PM2125面板测量显示功能介绍?

问题描述:
PM2125面板测量显示功能介绍。

所属产品线:
PM2000

解决方法:

本视频将介绍PM2125C仪表的面板测量显示。上电后测量仪将显示测量界面,LED屏显示三行测量量,首先显示的是系统测量菜单Vavg、Iavg、PFavg,按向下键显示KVA、KW、KVAR, 再按向下键显示Freq、In、Iunb,按OK键可以跳转到相测量菜单,将显示VL-N相电压V1、V2、V3 。