Video:PM2125C仪表通讯功能介绍。
问题描述:
PM2125C仪表通讯功能介绍。所属产品线:
PM2000解决方法:
本视频将介绍PM2125C仪表的通信,PM2125C仪表带有RS-485接口。本视频将举例介绍通过RS-485端口进行Modbus通讯。
首先设置仪表的通信参数,上电测量仪将显示测量界面,同时按住“向上”和“向下”键两秒钟,屏幕提示输入密码,默认密码为0000,点“OK”键确定进入设置菜单,按向下键依次设置设备地址ID 5,波特率bAud 9600,校验Prty 偶校验。
是否有帮助?