问题描述:
NSX中订货号为TRV00217的多模块安装附件其功能是什么?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
订货号为TRV00217的多模块安装附件其功能是方便用户在不适用其他连接的情况下,方便多个NSX的MODBUS通信接口模块互相连接起来,且要求相连接的MODBUS模块个数最大不能超过12个,各个模块拼接好后需将DIN导轨进行接地。如下图所示:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
订货号为TRV00217的多模块安装附件其功能是方便用户在不适用其他连接的情况下,方便多个NSX的MODBUS通信接口模块互相连接起来,且要求相连接的MODBUS模块个数最大不能超过12个,各个模块拼接好后需将DIN导轨进行接地。如下图所示:

是否有帮助?