我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam 20、40、80系列产品的输出触点状态可以改变吗?

问题描述:
Sepam 20、40、80系列产品的输出触点状态可以改变吗?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

可以改变。通过SFT2841软件40系列产品可以直接在“Program Logic”选项中修改;80系列产品可以直接在“Logic I/Os”选项中修改;20系列产品需在“Program Logic”选项中继续点选“Set output parameters”才能进入修改界面。注意通过高级人机界面只能修改O1的状态。

附:看门狗功能的输出接点是无法更改的。