我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Sepam最多可以连接多少个远程模块?
问题描述:
Sepam最多可以连接多少个远程模块?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

20系列最多可以有1组3个互联模块,40系列最多可以有1组3个互联模块,80系列最多可以有2组4个互联模块。本地显示DSM303和同步校验模块MCS025仅可被连接在线路的末端。