我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VIP400系列继电保护装置“扳手”符号持续亮有什么含义?
所属产品线:
VIP系列

解决方法:

LED的点亮表示VIP在嵌入式自检检测到其某个组件故障之后已进入故障应对档位。

其状态特征为:

状态LED持续亮

显示MAINTENANCE (维护) 屏幕,该屏幕包含一个由8个文字数字式字符组成的代码

看门狗继电器 (如果存在) 处于断路位置 (VIP410继电器)

输出继电器处于断路位置 (正常位置) (VIP410继电器)

通信不起作用 (VIP410继电器)

在此情况下,VIP继电器不再工作。应记录此代码并更换VIP继电器。