VIP400系列继电保护装置怎么设置接地故障保护扩展范围值?
所属产品线:
VIP系列解决方法:
接地故障保护的Io>低设定点可在两个设置范围内进行定义:
缺省设置范围是0.1 In至10 In,这相当于缺省参数设置。使用该设置范围可以保证接地故障保护功能在所有设置情况下都能运行,而不管负载电流如何。该设置范围中的最低设定点 (0.1 In) 高于吸合电流。
扩展设置范围是0.025 In至10 In,允许更为灵敏的接地故障保护设置。在此情况下,接地故障保护的最低设定点可以低于吸合电流。
可从保护菜单中的GF OP RANGE屏幕来激活Io>接地故障设定点扩展范围。该屏幕提供两种可能设
置:
RANGE=DEFAULT:激活缺省设置范围
RANGE=EXTENDED:激活扩展设置范围
如果需要激活扩展设置范围,只要使用RANGE=EXTENDED设置来对屏幕进行简单配置,保护菜单中用于设置Io>设定点的所有屏幕均可启用扩展设置范围。
注:缺省范围:0.1...10 In,扩展范围:0.025...10 In
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。