我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VIP400系列继电保护装置做接地故障保护需要加零序互感器吗?
所属产品线:
VIP系列

解决方法:

VIP400系列继电保护装置做接地故障保护要不要加零序互感器取决于所需的灵敏度水平,VIP继电器可使用两种与接地故障电流相关的剩余电流测量方法:

1.使用3个电流互感器之和的接地故障保护 (VIP400继电器与VIP410继电器)

2.使用磁势平衡电流互感器的接地故障保护 (VIP410继电器)

使用3个电流互感器之和的接地故障保护 (VIP400继电器与VIP410继电器):这种方法允许采用2.5%的相线电流互感器额定值的最低保护设置。但是,如果保护设定点需要被设置为较低的电流值 (例如:几安培),并要求减小延时 (例如:100ms的DT定时限延时),则强烈建议使用磁势平衡电流互感器。

使用磁势平衡电流互感器的接地故障保护 (VIP410继电器):

VIP410继电器推荐了两个灵敏度范围,取决于如何将磁势平衡电流互感器连接到VIP410继电器:

1 A–24A范围 (一次电流),使用DT曲线时最低设置为1A,或者是使用IDMT曲线时最低设置为0.2A

10–240A范围 (一次电流),使用DT曲线时最低设置为10A,或者是使用IDMT曲线时最低设置为2A