我们今天能为您提供什么帮助?

VIP400和VIP410供电模式各有何特点?

所属产品线:
VIP系列

解决方法:

VIP400是配有自供电电源的保护继电器。它们由其电流传感器驱动,无需辅助电源即可运行。
VIP410是一种双电源继电器,可通过其电流传感器进行供电 (如同VIP400继电器),也可通过辅助电源进行供电。如同VIP400继电器的保护功能一样,VIP410继电器的保护功能会自主运行。
即使在辅助电源出现故障的情况下,VIP410继电器的保护功能也会运行。当VIP410需要实现通信、输出继电器和非常灵敏的接地故障保护等功能时需要使用辅助电源。