我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
G87发电机保护能不能做并网检测功能?在不同期状态下,能否实现发电机的调速?
所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

需要增加MSC025同步校验模块,用检同期功能可以控制在同期条件下断路器允许闭合命令。
实现发电机调速需要用脉冲命令,调节脉冲宽度和权重来实现调速,但是G87无法改变输出继电器的脉冲参数设定。所以综合起来G87可以检测同期和转速情况,并可以发出允许合闸命令,但是无法实现调节转速功能。