我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Sepam是否可以使用逻辑输入控制某个保护的投/退的功能?
问题描述:
Sepam是否可以使用逻辑输入控制某个保护的投/退的功能?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

对于Sepam40/60/80系列,具有MES114/MES120模块,都可以通过逻辑编程来实现逻辑输入控制保护的投/退功能。

1、首先定义某个逻辑输入(例如I14)为自定义

2、逻辑编程:用I14控制欠压保护的投退,可以根据需要用下面的两种逻辑中的一种来实现。

P27/27S_1_113  = I14  (I14为1时,保护被禁止,I14为0时,保护投入)。

反之可以用下面的逻辑实现。

或P27/27S_1_113  = NOT I14 (I14为1时,保护投入)

注意逻辑输入只能位于赋值符号的右边。