我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam40报‘相旋转方向’,是什么原因?

所属产品线:
Sepam 40 系列

解决方法:

Sepam40、60、80正序欠电压保护27D也能检测相序。当电压高于80%,但是正序电压低于10%Unp,会报相旋转方向。如果保护报相旋转方向,说明客户的电压相序不正确,建议客户此时检查电压接线。需要注意Sepam60、80可以设置相序为‘1-2-3’或‘3-2-1’,要保证外部电压相序、接线方式与内部设置相同。