Sepam的跳闸回路监视功能是如何实现的?
问题描述:
Sepam的跳闸回路监视功能是如何实现的?所属产品线:
Sepam 20 系列解决方法:
Sepam的跳闸回路监视功能主要用于对保护接收的断路器“合位”及“分位”信号的失配检测。
以Sepam20,40为例,其内部逻辑如下:
1、当断路器的“合位”和“分位”信号同时为1或同时为0时,延时2s Sepam输出“跳闸回路故障”的事件,面板的事件信息为“跳闸回路”(trip circuit)。
2、前提是综保装配有逻辑输入/输出模块,并且分配断路器的“合位”信号给I11(Sepam60,80为I101),“分位”信号给I12(Sepam60,80为I102)。与是否启用断路器控制无关。
是否有帮助?