什么是断路器的失灵保护?施耐德Sepam综保产品中那些具有失灵保护?
问题描述:
什么是断路器的失灵保护?施耐德Sepam综保产品中那些具有失灵保护?所属产品线:
Sepam 40 系列解决方法:
1. 断路器的失灵保护主要检测断路器是否故障。即当向断路器发送一个跳闸命令时,断路器不分闸。
“断路器失灵”保护功能通过接收从过流保护功能(50/51,50N/51N,46,67N,67)的跳闸O1输出命令激活,检查由延时T规定的时间间隔内的电流消失,也可以考虑由逻辑输入读出的断路器的位置以确定断路器是否真正分闸。
延时时间T的启动和停止以出现高于设定点(I>Is)的电流为条件。设定值主要考虑O1输出继电器的动作时间,断路器的断开时间,断开上游断路器或断路器的辅助继电器动作时间以及预留一定的余量来计算。
“断路器失灵”保护的自动激活可通过专用输入来启动逻辑方程编辑器来的保护,适用于特殊场合的应用,例如一个外部保护设备跳闸。
“断路器失灵”保护的方块图如下:
2. 施耐德Sepam综保产品中能够实现“断路器失灵”保护的有:20系列的S24和T24,40全系列。60全系列和80全系列。
是否有帮助?